Sincronización de alarmas - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El agente SNMP de Metasys no es compatible con la sincronización de alarma, una función que indica al NMS que los objetos de Metasys entraron en alarma mientras el NMS estaba desconectado. El agente SNMP asume que el NMS recibió la alarma y, por tanto, no lo retransmite. Aunque no se realice la sincronización de la alarma, el agente SNMP permite al NMS sondear puntos y atributos del dispositivo para determinar sus estados. A partir de esta información, el NMS puede determinar qué puntos están reportando y reaccionar en consecuencia.