Limitaciones - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las siguientes son limitaciones de NMS y de la funcionalidad del agente SNMP de Metasys:

  • NMS no proporciona la capacidad de reconocer y/o descartar alarmas mediante un mensaje Set de SNMP.

  • NMS no puede modificar el dispositivo de supervisión utilizando un mensaje Set de SNMP.

  • La funcionalidad del agente SNMP de Metasys no permite que NMS detecte cuando el dispositivo de supervisión sufre un fallo de alimentación o para iniciar cualquier acción basada en dicha detección.

  • Las solicitudes Get de SNMP no se envían a través del sitio; es decir, hay que consultar el dispositivo de interés directamente y no a través del Director de Sitio.

  • Con la implementación de la versión 3 de SNMP, la autenticación de usuario y el cifrado de datos no están disponibles para trampas y solicitudes Get de SNMP.

  • La solicitud Get Bulk, que devuelve datos de varios objetos con una solicitud, no es compatible.