Cierre de puertos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Esta sección proporciona una visión general sobre cómo cerrar puertos si es necesario. Los puertos de cierre pueden tener efectos imprevistos en otras partes del sistema. El ejemplo de esta sección muestra el bloqueo del puerto de entrada 80; también puede bloquear el puerto saliente 80 definiendo una regla de salida, aunque los servidores y motores de Red no se comunican fuera del puerto 80. Para obtener más información sobre los requisitos de puerto, consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, haga clic en Sistema y seguridady luego haga clic en Firewall de Windows Defender. Aparece la ventana Firewall de Windows.
  2. En la ventana firewall de Windows Defender, asegúrese de que el cortafuegos esté Encendido. Si no es así, active Firewall de Windows.
  3. Haga clic en Ajustes avanzados en el panel izquierdo. Aparece la ventana Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada.
  4. En el panel izquierdo, haga clic en Reglas de entrada. Aparece el panel Reglas de entrada.
  5. En el panel Acciones, seleccione Nueva regla. Se abre el Asistente para nueva regla de entrada y aparece la ventana Tipo de regla.
  6. Seleccionar Puerto y haga clic en Siguiente. Aparece la ventana Protocolos y puertos.
  7. Seleccionar TCPy en el campo Puertos locales específicos, introduzca los números de puerto que desea cerrar. Este ejemplo muestra el puerto 80.
  8. Haga clic en Siguiente. Aparece la ventana Acción.
  9. Seleccionar Bloquear la conexión y haga clic en Siguiente.
  10. Complete los pasos para añadir la nueva regla de entrada. Nombre de la nueva regla .

    Cuando termine, aparece la ventana Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada y la tabla Reglas de entrada se actualiza para indicar la nueva regla llamada . Los puertos que especificó en Paso 7 ya están cerrados al tráfico entrante.

  11. En la ventana Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, verifique que la nueva La regla de entrada está definida y habilitada.
  12. Si también necesita cerrar puertos UDP, seleccione Nueva regla desde el Acciones y repita los pasos del 5 al 11, sustituyendo UDP por TCP en Paso 7 y Paso 10. También puede crear una nueva regla de salida si desea bloquear el tráfico saliente a través de un puerto concreto. En ese caso, seleccione la opción Reglas de salida en Paso 4.
  13. Cierre la ventana Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada.
  14. Cierre las ventanas adicionales.