Configuración de un Airwall Temp - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Una alternativa a una VPN es emplear una arquitectura con confianza cero Tempered Airwall para el usuario remoto y la gestión de seguridad.

  1. Configure el dispositivo VPN siguiendo los pasos del apéndice de dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki. Los valores de configuración como la máscara de subred y el gateway predeterminado se pueden encontrar en la única hoja de instalación proporcionada por el equipo Remote Operations Center o Customer Success.

  2. Conecte el dispositivo VPN con un cable Ethernet al puerto del interruptor de agregación BAS especificado en la hoja de instalación.

Para obtener información adicional sobre la arquitectura cero y la arquitectura de confianza cero, consulte OpenBlue Enterprise Manager Cyberseguridad Guide (LIT-12014119).