Apéndice: VPN con una configuración de dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Este apéndice describe cómo configurar una Red privada virtual (VPN) con Cisco Meraki™ Dispositivo de seguridad MX. Una VPN es una Red privada de datos que utiliza la infraestructura pública de telecomunicaciones y la Internet, manteniendo la privacidad mediante el uso de un protocolo de túnel y procedimientos de seguridad. Los datos se cifran antes de enviarse a través de la Red pública y luego se descifran en el extremo receptor.

Para adquirir un dispositivo de seguridad MX de Meraki, utilice la opción Localizador de socios de Cisco para encontrar un distribuidor Cisco Meraki en su área. El uso del Cisco Meraki™ El dispositivo de seguridad MX es una buena opción para los clientes que no tienen un departamento interno de TI.

Todos los productos Meraki requieren una licencia para operar. Las licencias de Meraki están disponibles en incrementos de uno, tres, cinco, siete o diez años. Consulte el dispositivo de seguridad MX de Meraki opciones de licencia. Hay información adicional disponible en este enlace.

Utilice las instrucciones de este apéndice como ejemplo. Consulte su departamento de TI y la documentación de propiedad de Cisco para obtener información detallada. Consulte https://meraki.cisco.com/ para obtener más información.

Importante: Contrate a profesionales de seguridad de Red apropiados para asegurar que el equipo host sea un host seguro para el acceso a Internet. La seguridad de la Red es esencial y de mayor importancia. Normalmente, la organización de TI debe aprobar las configuraciones que exponen las Redes a Internet. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación de cumplimiento de TI para su sitio.

El dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki solo admite el aprovisionamiento y la puesta en marcha a través de la aplicación en la nube. El dispositivo de seguridad MX debe preaprovisionado con el número de serie del dispositivo a través de la consola de Meraki. Cuando el dispositivo se enciende y se conecta a internet, la configuración se recupera de la aplicación en la nube. No se admite la configuración del dispositivo de seguridad MX mediante la conexión directa al dispositivo.

Para proporcionar los dispositivos de seguridad MX a través de la consola de Meraki, primero debe crear una cuenta de consola de Meraki. Se pueden asociar una o más organizaciones a una cuenta de consola de Meraki (véanse los pasos 1 y 2 en el cuadro 2 ) Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

Para conceder a otros usuarios acceso al Meraki MX Security Appliance propiedad o gestionado por la organización, hay que añadir otros miembros a la organización en la consola de Meraki (véase el paso 3 en el paso 3 en Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

Una vez creada una organización a través de la consola de Meraki, el dispositivo de seguridad MX debe añadirse al inventario de la organización y, a continuación, el dispositivo de seguridad MX debe añadirse a una Red específica dentro de la organización (véanse los pasos 4 y 5 en el cuadro 5 ) Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

El dispositivo de seguridad MX debe desplegarse físicamente en el sitio y conectarse a la Red (véase el paso 6 en Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

Cuando el dispositivo de seguridad MX se añade a una Red, se puede crear la configuración para el dispositivo MX (véase el paso 7 en Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

Después de desplegar el dispositivo de seguridad MX en la Red a través de la consola de Meraki, configure el dispositivo de seguridad MX y, a continuación, el dispositivo MX puede proporcionar acceso VPN. Generalmente, debe conectar el dispositivo de seguridad MX de Meraki a la Red que el dispositivo de seguridad MX está suministrando acceso a la VPN y luego conectar el dispositivo de seguridad MX al módem que proporciona acceso a internet. Consulte a su departamento de TI y al administrador de Red para obtener más información. Para obtener más información sobre el dispositivo de seguridad MX de meraki, consulte https://documentation.meraki.com/MX/Installation_Guides/Z3_Installation_Guide.

Una vez que el dispositivo de seguridad MX se implementa en la Red, se puede establecer una conexión VPN con el dispositivo de seguridad MX utilizando el software cliente VPN estándar que se incluye con el soporte compatible Windows® sistemas operativos, Apple® sistemas operativos, o Android™ sistemas operativos (véase el paso 8 en Configuración de un túnel VPN con un dispositivo de seguridad MX de Cisco Meraki).

Antes de añadir el dispositivo de seguridad MX a la Red, aprovisione y ponga en marcha el dispositivo siguiendo los pasos siguientes. Puede completar los pasos 1-5 antes de agregar físicamente el dispositivo de seguridad MX a la Red del sitio.