Instalación y configuración del software McAfee VirusScan Enterprise - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La versión 8.8 de McAfee® VirusScan® Enterprise con parche 9 está permitida en los equipos que ejecutan el software Metasys.

Recomendamos instalar el software McAfee VirusScan Enterprise con las siguientes recomendaciones. Si no respeta estas recomendaciones, puede que el software Metasys no funcione correctamente. Si debe habilitar una configuración de seguridad superior a lo recomendado, añada cambios gradualmente y compruebe la fiabilidad del sistema a medida que lo hace.
Nota: Recomendamos deshabilitar la función de prevención de explosiones, ya que puede degradar el rendimiento de SQL.
Durante y después de la instalación del software McAfee VirusScan Enterprise en Metasys, recomendamos las siguientes configuraciones y prácticas:
  • Seleccione la opción Típica o Personalizado tipo de configuración.
  • Seleccionar Protección estándar para el nivel de protección de acceso.
  • Seleccionar Ejecutar escaneo a demanda cuando la instalación haya finalizado. Le recomendamos que tome el tiempo ahora para ejecutar un escaneo completo para asegurarse de que el equipo esté preparado para el software Metasys. Este proceso puede tardar de 30 a 60 minutos en completarse.
  • Abra la Consola de VirusScan, haga clic en Tarea > Propiedades. Aparece la ventana Propiedades de protección de acceso. En Categories, seleccione Protección estándar antivirus. En la tabla de reglas de protección, elimine la Bloque e informe marca de verificación para Prevent Mass Mailing Worms From Send mail. Deje todos los demás ajustes de categoría en sus valores predeterminados.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón Escaneo completo en la consola VirusScan y seleccione Propiedades.

    Haga clic en el botón Rendimiento . Bajo la utilización del sistema, deslice el puntero de la barra a la Bajo .

    Haga clic en Horarioy con la ayuda de su personal de TI local, defina un programa de escaneo diario. No escanee a medianoche porque el sistema Metasys realiza un archivo diario a esa hora. Haga clic en Aceptar para guardar la programación. Haga clic en Aceptar en la ventana de propiedades de escaneo On-Demand Scan Properties-Full Scan.

  • Haga clic en Tarea > Propiedades del escáner en el acceso en la Consola de VirusScan. Aparece la ventana Propiedades del Scanner On-Access Properties.

    Haga clic en el botón Todos los procesos icono y, a continuación, seleccione Configurar políticas de exploración diferentes para procesos de alto riesgo, bajo riesgo y por defecto. El panel izquierdo se actualiza para mostrar otros iconos.

    Haga clic en Baja-procesos de riesgo. Haga clic en Añadir y añadir exe Sqlservr.exe y Sqlwriter.exe a la lista de procesos de bajo riesgo. (Si los archivos no aparecen en el cuadro de lista, haga clic en Examinar y localice en la carpeta Microsoft SQL Server.) Haga clic Aceptar para guardar los cambios.