Derechos de administrador - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los privilegios de administración pueden funcionar de forma diferente en Windows 11 y Windows 10. Dependiendo de los privilegios de inicio de sesión del sistema operativo, es posible que tenga que realizar pasos adicionales para utilizar el software Metasys (incluyendo registros) o acceder a las funciones del sistema operativo Windows y al software SQL Server.

Tabla 1. Privilegios de inicio de sesión y pasos

Privilegios de inicio de sesión

Pasos para ejecutar el Software

No conectado como la cuenta de Windows denominada Administrador

Para ejecutar el software cuando el sistema operativo Windows utiliza la interfaz estándar:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación en su escritorio o nombre de software en un menú.
  2. Seleccionar Ejecutar como administrador o Más > Ejecutar como administrador.
  3. Si se le pide, introduzca sus credenciales.
  4. Haga clic en .
Para ejecutar el software cuando el sistema operativo Windows utiliza la interfaz de usuario:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mosaico de la aplicación en la pantalla de inicio.
  2. Seleccionar Ejecutar como administrador en la parte inferior de la pantalla.
  3. Si se le pide, introduzca sus credenciales.
  4. Haga clic en .

Consulte la documentación del software Metasys específico que está utilizando para obtener más información sobre cómo realizar tareas que requieren privilegios de administrador.

Ha iniciado sesión como la cuenta de Windows denominada Administrador

Ejecute el software sin pasos adicionales.