Características programadas de Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Algunas características de Windows 10 o Windows 11 deben reprogramarse dependiendo de la carga del servidor Metasys. De manera predeterminada, la herramienta de seguridad Windows Defender escanea el sistema operativo A la 2 de la mañana cada día, y la herramienta de desfragmentación del disco se ejecuta cada miércoles A la 1 de la mañana. Si el servidor Metasys está ocupado en estas horas, deberá reprogramar el proceso durante un tiempo cuando el servidor Metasys esté menos ocupado.