Características de Windows incompatibles con el software de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El software de Metasys no admite las siguientes características de Windows:

  • Suspensión. Si instala un servidor Metasys o SCT en Windows 10 o Windows 11, debe desactivar la función de suspensión. Si no se desactiva esta función, se pueden producir problemas de comunicación cuando el servidor Metasys o la SCT se suspendan.

  • Cambio rápido de usuario. Los usuarios deben cerrar sesión en lugar de cambiar de usuario.