Vinculación del certificado seguro - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para vincular un certificado seguro para un servidor Metasys o un equipo con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic Administrador de Internet Information Services (IIS ). Aparece la pantalla principal de IIS.
  2. Expanda las conexiones en el panel izquierdo para que aparezca Sitio Web predeterminado. Haga clic en Sitio Web predeterminado.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Vínculos en Editar sitio. Aparece la pantalla Enlaces del sitio.
  4. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la pantalla Añadir enlaces de sitio.
  5. En Tipo, seleccione https. En certificado SSL, seleccione el nombre del certificado de servidor que ha importado en Completar una solicitud de certificado de servidor. Haga clic en ACEPTAR.
    Nota: Asegúrese de que la revocación de certificados adecuada, como el protocolo de estado de certificado en línea (OCSP), esté habilitada y configurada. Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66
  6. Si necesita importar certificados raíz e intermedios del servidor Metasys o del equipo con SCT en un equipo cliente, vaya a Importar certificados raíz e intermedios. Este paso es necesario si desea que el icono del escudo verde aparezca en las pantallas de inicio de sesión y de la interfaz de usuario de Metasys SMP y SCT.

    Si desea omitir ese paso y desea verificar la cadena de certificados que creó en las secciones anteriores, consulte Verificación de la cadena de certificados del servidor.