Verificación de la cadena de certificados del servidor - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para verificar una cadena de certificados para un servidor Metasys o un equipo con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic Administrador de Internet Information Services (IIS ). Aparece la pantalla principal de IIS.
  2. Resalte el nombre del servidor web.
  3. En la sección IIS del panel central, haga doble clic en Certificados de servidor. Aparece el panel Certificados del servidor.
  4. En el panel Acciones, haga clic en Ver. Aparece la pantalla Certificado.
  5. Haga clic en el botón Ruta de certificación . Aparece la cadena de certificados.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar la vista de certificados.