Solicitud de certificados a una autoridad de certificación de terceros - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar un proveedor externo para solicitar certificados. Es necesario acceder al sitio de terceros para descargar, importar y renovar los certificados. El proveedor de terceros proporciona un archivo de intercambio de información Personal-PKCS#12 (.p12) con una clave privada y una contraseña.
Nota: Solo el formato de archivo PKCS#12 puede exportar un certificado y su clave privada.
Para obtener más información e instrucciones sobre la gestión de certificados, consulte las secciones correspondientes en Apéndice: Administración y seguridad de certificados.

Para importar un certificado de terceros en el servidor Metasys, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Copie el archivo .p12 en el servidor.
  2. Haga doble clic en el archivo .p12 del servidor para iniciar la ventana del Asistente de importación de certificados.
  3. Seleccionar Usuario actual en la casilla Ubicación de la tienda y haga clic en Siguiente.
  4. Aparece un indicador de Control de cuentas de usuario. Seleccionar No.
  5. La siguiente pantalla le pedirá que especifique el archivo que desea importar. Utilice el botón Examinar para ayudar a localizar el archivo .p12. Haga clic en Siguiente.
  6. Escriba la contraseña de la clave privada en el cuadro de contraseña. Seleccionar Incluir todas las propiedades extendidas en la sección de opciones de importación.
  7. Seleccionar Seleccionar automáticamente el almacén de certificados basado en el tipo de certificado como ubicación donde almacenar el certificado. Haga clic en Siguiente.
  8. Haga clic en Finalizar para completar la importación del certificado.