Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Puede utilizar un proveedor externo para solicitar certificados. Es necesario acceder al sitio de terceros para descargar, importar y renovar los certificados. El proveedor de terceros proporciona un archivo de intercambio de información Personal-PKCS#12 (.p12) con una clave privada y una contraseña.
Nota: Solo el formato de archivo PKCS#12 puede exportar un certificado y su clave privada.
Para obtener más información e instrucciones sobre la gestión de certificados, consulte las secciones correspondientes en Apéndice: Administración y seguridad de certificados.Para importar un certificado de terceros en el servidor Metasys, complete los siguientes pasos:
Procedimiento
- Copie el archivo .p12 en el servidor.
- Haga doble clic en el archivo .p12 del servidor para iniciar la ventana del Asistente de importación de certificados.
- Seleccionar Usuario actual en la casilla Ubicación de la tienda y haga clic en Siguiente.
- Aparece un indicador de Control de cuentas de usuario. Seleccionar No.
- La siguiente pantalla le pedirá que especifique el archivo que desea importar. Utilice el botón Examinar para ayudar a localizar el archivo .p12. Haga clic en Siguiente.
- Escriba la contraseña de la clave privada en el cuadro de contraseña. Seleccionar Incluir todas las propiedades extendidas en la sección de opciones de importación.
- Seleccionar Seleccionar automáticamente el almacén de certificados basado en el tipo de certificado como ubicación donde almacenar el certificado. Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Finalizar para completar la importación del certificado.