Eliminar o volver a vincular el certificado seguro - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga estos pasos para eliminar una vinculación de certificado desde un servidor Metasys o un equipo con SCT o para cambiar una vinculación de certificado. Si está cambiando una vinculación, el enlace ya debe existir en el servidor desde el que se selecciona.

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic Administrador de Internet Information Services (IIS ). Aparece la pantalla principal de IIS.
  2. Expanda las conexiones en el panel izquierdo para que aparezca Sitio Web predeterminado. Haga clic en Sitio Web predeterminado.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Vínculos en Editar sitio. Aparece la pantalla Enlaces del sitio.
  4. Para eliminar el enlace del sitio, selecciónelo de la lista y haga clic en Eliminar. Aparece un indicador de usuario para verificar que desea eliminar el enlace seleccionado. Haga clic en quitar o No para cancelar.

    Para volver a vincular el certificado, selecciónelo de la lista y haga clic en Editar. Aparece la pantalla Editar enlace de sitio.

  5. Haga clic en Seleccionar para abrir una tabla que enumera todos los certificados disponibles para enlazar.
  6. Seleccione el enlace de la tabla y haga clic en Aceptar. Aparece la pantalla Editar enlace de sitio con el enlace recién seleccionado.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar el cambio de enlace.