Configuración del nivel de seguridad del sitio en cifrado y fiable - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar el Nivel de seguridad del sitio fuera de línea con SCT o en línea con la interfaz de usuario del Portal SMP. Para utilizar el método en línea para establecer el nivel de seguridad del sitio en Cifrado y fiable, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el Portal SMP del Director del sitio.
  2. Abra la Vista del sitio para el Director de Sitio.
  3. Con Advanced seleccionado, haga clic en Editar.
  4. Localice la Nivel de seguridad del sitio atributo bajo el Datos operativos .
  5. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Cifrado y fiable.
    Nota: Cuando configure el atributo Site Security Level en el objeto Sitio, Cifrado y fiable, todos los motores de Red que dependen del Director del Sitio se modifican para cambiar su atributo Site Security Level a Encrypted and Trusted. Si un atributo de nivel de seguridad del sitio de un motor de Red está configurado como Encrypted and trusted, pero no tiene un certificado de confianza, la comunicación entre el Director del Sitio y el motor de Red se pierde porque el Director del Sitio ahora requiere que el motor se comunique con un certificado de confianza. Además, si más adelante desea cambiar el nivel de seguridad del sitio de un motor de Red en el solo cifrado, es necesario iniciar sesión en el motor de Red directamente.

    Antes establece el atributo Site Security Level del objeto Sitio a Cifrado y fiable, verifique que todos los motores de Red que informan al Director del Sitio tengan certificados de confianza. Si los motores de Red no tienen certificados de confianza, mantenga este atributo configurado como Solo cifrado.

  6. Haga clic en Save (Guardar). El servidor y los motores de todo el sitio utilizan ahora comunicaciones cifradas y fiables.
  7. Como opción, utilice la SCT para cargar el Director del Sitio de forma que este cambio se refleje en el archivo de la base de datos.
    Si desea cambiar posteriormente el sitio para utilizar la comunicación solo cifrada, repita estos pasos pero seleccione Solo cifrado, luego utilice la SCT para cargar el cambio en el archivo.