Cambio de seguridad avanzada habilitada en Falso - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De manera predeterminada, la Seguridad avanzada habilitada atributo del objeto Sitio está configurado como Verdadero para el sistema Metasys instalado o actualizado a la versión 10.0 o posterior. Este atributo proporciona una capa mejorada de seguridad entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo definido en verdadero, los métodos más antiguos de comunicación segura entre el Director del Sitio y sus motores de Red están desactivados. Esto significa que un Director de Sitio de la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación de los motores de Red hasta la versión 10.0. Esta configuración se aplica a todo el sitio, por lo que si tiene algún motor de Red en el sitio que está ejecutando una versión de Metasys anterior a la versión 10.0, utilice los pasos de esta sección para cambiar este atributo del objeto Sitio a Falso. Puede utilizar SCT (método fuera de línea), la interfaz de usuario del Portal SMP (método en línea) o la IU de Metasys (método en línea). Para utilizar el método en línea, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU de Metasys del Director de Sitio.
  2. Abra la Vista del sitio para el objeto Sitio.
  3. Localice la Seguridad avanzada habilitada atributo bajo el Datos operativos .
  4. Haga clic en el valor vinculado para editarlo.
    Figura 1. Cambio del atributo Seguridad avanzada habilitada en la IU de Metasys
    Figura 2. Cambio del atributo Seguridad avanzada habilitada en SMP
  5. Haga clic en la flecha abajo y seleccione falso.
  6. Haga clic en el icono de guardar. El servidor y los motores de todo el sitio ya no utilizan seguridad avanzada.
  7. Como opción, utilice la SCT para cargar el Director del Sitio de forma que este cambio se refleje en el archivo de la base de datos.
    Nota: Si un tiempo posterior cambia, la Seguridad avanzada habilitada atributo de Falso a Verdadero, aparece un mensaje de usuario para indicar que todos los motores de Red anteriores a la versión 10.0 están desconectados del sitio porque ya no pueden comunicarse con el Director del sitio mediante seguridad avanzada. No ajustar Seguridad avanzada habilitada en Verdadero hasta que todos los motores de Red se actualicen a la versión 10.0 o posterior.