Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
De manera predeterminada, la Seguridad avanzada habilitada atributo del objeto Sitio está configurado como Verdadero para el sistema Metasys instalado o actualizado a la versión 10.0 o posterior. Este atributo proporciona una capa mejorada de seguridad entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo definido en verdadero, los métodos más antiguos de comunicación segura entre el Director del Sitio y sus motores de Red están desactivados. Esto significa que un Director de Sitio de la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación de los motores de Red hasta la versión 10.0. Esta configuración se aplica a todo el sitio, por lo que si tiene algún motor de Red en el sitio que está ejecutando una versión de Metasys anterior a la versión 10.0, utilice los pasos de esta sección para cambiar este atributo del objeto Sitio a Falso. Puede utilizar SCT (método fuera de línea), la interfaz de usuario del Portal SMP (método en línea) o la IU de Metasys (método en línea). Para utilizar el método en línea, siga estos pasos: