Resumen de cambios - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La siguiente información es nueva o revisada:

  • Se ha eliminado información sobre la cuenta de usuario RADIUS porque los servidores RADIUS ya no son compatibles con la versión 11.0 de Metasys.
  • Se ha eliminado contenido de Windows 7 porque Windows 7 ya no es un sistema operativo compatible con la versión 11.0 de Metasys. También se han actualizado las versiones compatibles de Windows 10 y Windows 8.1.
  • Se ha eliminado información sobre la cuenta BasicSysAgent (Basic Access) porque ya no es compatible con la versión 11.0 y posteriores. Todos los usuarios con Basic Access se convierten en usuarios de Standard Access al actualizar el archivo con la herramienta de configuración del sistema (SCT), versión 14.0.
  • Se han actualizado las secciones Tablas de protocolos y puertos y Seguridad avanzada habilitada.