Presentación del documento - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16
Este documento está dirigido a profesionales de los sistemas de automatización de edificios (BAS) y de las tecnologías de la información. Aparte de este documento, el boletín técnico Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458) proporciona una valiosa orientación sobre las distintas redes IP que están disponibles para desplegar el sistema Metasys en una instalación. Además, para obtener información actualizada sobre seguridad y soporte de productos de Johnson Controls®, consulte los siguientes sitios:
Importante: Invite a participar a profesionales de seguridad de red apropiados para asegurar que el equipo que aloja el Director de Sitio sea un host seguro para el acceso a Internet. La seguridad de la red es un asunto importante. Normalmente, la organización de TI debe aprobar las configuraciones que exponen las redes a Internet. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación sobre el cumplimiento legal de TI para su sitio. Tenga cuidado al realizar los pasos en los componentes del sistema Metasys, ya que pueden ser necesarios reinicios que entren en conflicto con los requisitos de cumplimiento legal. Por ejemplo: la actualización de un servidor Metasys requiere que el equipo esté fuera de línea durante un periodo de tiempo. Del mismo modo, la instalación de un nuevo software en el servidor Metasys, o la instalación de algunas actualizaciones del sistema operativo Windows, puede requerir un reinicio del equipo.

En este documento, Servidor Metasys se refiere en términos generales a los siguientes productos (a menos que se indique lo contrario):

  • Servidor de aplicaciones y datos (ADS)
  • Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)
  • ADS-Lite
  • Servidor abierto de aplicaciones (OAS)
  • Servidor de datos abiertos (ODS)

En este documento, motor de red se refiere en términos generales a los siguientes modelos de motor (a menos que se indique lo contrario):

  • Motor de automatización de red (NAE): NAE35, NAE45, NAE55 y NAE85
  • Motor de integración de red (NIE): NIE55 y NIE85
    Nota: Los motores NIE ya no están disponibles ya que estas integraciones son ahora estándar con los NAE y SNx en la versión 10.1
  • Motor de control de red (NCE): NCE25
  • Serie de motores de red (SNE): SNE1050x, SNE1100x, SNE110Lx y SNE2200x (donde x es 0 o 1)
  • Serie de controladores de red (SNC): SNC1612x y SNC2515x (donde x es 0 o 1)
  • Servidor de control LonWorks® (LCS): LCS85
Nota: Algunos productos de este documento solo están disponibles para mercados específicos.