Información obtenida de los servicios de Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

El servicio Active Directory utilizado por el sistema Metasys lee un conjunto de información de la base de datos del servicio Active Directory, y completa y actualiza las propiedades del usuario en función de dichos valores. Se lee la siguiente información, con los nombres de los atributos reales del servicio Active Directory entre paréntesis:

  • Nombre de usuario (samAccountName, userPrincipalName, CanonicalName)

  • Descripción (Description)

  • Nombre completo (displayName)

  • Email (mail)

  • Número de teléfono (telephoneNumber)

  • Cuenta desactivada (UserAccountControl)

Además, el identificador de seguridad (ObjectSID) se obtiene de la base de datos del servicio Active Directory y se utiliza internamente para identificar de manera única al usuario de Metasys.