Creación del usuario y permisos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

En muchas organizaciones, hay que implicar a varias personas en el proceso de definición y mantenimiento de los usuarios del servicio Active Directory del sistema Metasys.

Los administradores de TI y del servicio Active Directory crean, eliminan y actualizan cuentas en el servicio Active Directory, incluyendo la provisión de una cuenta de servicio que utilizará el sistema Metasys. Administran las contraseñas de las cuentas de usuario del servicio Active Directory, las directivas de las contraseñas y las cuentas.

Los administradores de Metasys agregan los usuarios existentes del servicio Active Directory al sistema Metasys y asignan privilegios del sistema Metasys utilizando el sistema Security Administrator System.

Una vez que se agrega un usuario del servicio Active Directory a Metasys, al usuario se le asignan privilegios de la misma manera que a un usuario local de Metasys. De hecho, la cuenta local de Metasys de un usuario puede desactivarse o eliminarse una vez que se establezca su cuenta de usuario del servicio Active Directory, a menos que exista una razón importante para que un usuario tenga dos cuentas. Se crea un registro de auditoría cada vez que un usuario del servicio Active Directory se agrega o elimina del sistema Metasys.