Tabla 1 es un resumen de que la aplicación del sistema Metasys Users Interfaces admite el inicio de sesión en Active Directory y la capacidad de acceso SSO. Si la aplicación admite el inicio de sesión en Active Directory, entonces el sistema Metasys puede configurarse para utilizar su infraestructura existente de TI del servicio Active Directory para fines de autenticación. Si la aplicación es compatible con el acceso SSO, entonces puede iniciar sesión en varias aplicaciones seguras sin tener que volver a introducir el mismo nombre de usuario y la misma contraseña.
|
Aplicación |
Se admiten inicios de sesión en Active Directory |
Se admiten inicios de sesión en formato UPN exacto o alternativo |
Se admite SSO |
|---|---|---|---|
|
IU del portal SMP en ADS/ADX |
Sí |
Sí |
Sí |
|
SCT |
Sí |
Sí |
Sí |
|
IU de Metasys e IU de Metasys Fuera de línea |
Sí |
Sí |
No |
|
OAS |
Sí |
Sí |
Sí |
|
ODS |
Sí |
Sí |
Sí |
|
Sistema avanzado de informes de Metasys |
No |
No |
No |
|
Motor de red |
No |
No |
No |
|
Metasys para Entornos Validados |
Sí |
Sí |
No |
Para obtener más información sobre la interacción entre Active Directory y SSO con la seguridad del sistema Metasys, consulte el boletín Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).