Versiones compatibles del sistema operativo, del software SQL Server y de IIS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Consulte la documentación de los productos Metasys que está instalando para obtener una lista de las versiones de software del sistema operativo y de SQL Server compatibles. Para una visión general del software compatible con el sistema Metasys, consulte Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) , SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) , Open Application Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222) , o ODS Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011945) .

A medida que el nuevo software y los paquetes de servicio están disponibles, Johnson Controls los prueba para su uso con el software Metasys. Tenga en cuenta que la instalación de otro software o la actualización del sistema operativo con un nuevo paquete de servicios en un equipo que ejecute el software de Metasys puede afectar negativamente al sistema.

La siguiente tabla enumera las versiones de IIS que se pueden utilizar con los productos Metasys.

Tabla 1. Versiones de IIS compatibles

Sistema operativo

Versión de IIS compatible

Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

IIS 8.5

Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)

Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)

IIS 10.0