Recuperación - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Recomendamos que configure MSMQ para que se reinicie después del primer, segundo y siguientes errores.

Para configurar la acción de recuperación:

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Herramientas administrativas.
  2. Haga doble clic en Servicios.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en Cola de mensajes y seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la cola de mensajes.
  4. En la pestaña de recuperación (en los cuadros de las listas desplegables del primer, segundo y siguientes errores), seleccione Reiniciar el servicio.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Nota: RabbitMQ ahora sustituye a MSMQ.RabbitMQ es un bus de servicio que envía mensajes de notificación a otros servicios y se emplea para mensajes de comunicación entre procesos en el servidor.