Introducción - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Tal como se implementó en el sistema Metasys, MSMQ admite tendencias y las funciones del árbol de navegación de la interfaz de usuario del portal SMP. La cola del Director del Sitio recibe datos de tendencias y cambios del árbol de navegación de otros dispositivos del sistema. Cuando el Director de Sitio está ocupado, los mensajes permanecen en la cola hasta que el Director de Sitio esté disponible para procesarlos. El uso de MSMQ permite al sistema evitar los cuellos de botella al separar las acciones de recepción y procesamiento de datos. Todas las funciones de la cola de mensajes se realizan dentro del propio servidor; ningún mensaje de MSMQ se transmite a través de la red entre el servidor y otros dispositivos.

MSMQ debe instalarse en todos los equipos en los que se instale el software ADS, ADX, OAS u ODS. Una vez instalado, no detenga ni deshabilite MSMQ. Si MSMQ se detiene o se deshabilita, el Director de Sitio no recibe ni procesa los mensajes. Los datos de tendencias perdidos pueden ser irrecuperables. La cola se llena a un ritmo determinado por la configuración de su sitio y el uso del sistema; por ejemplo: la frecuencia de las tendencias o el número de adiciones, cambios o eliminaciones realizadas en el árbol de navegación.

Nota: Cada Director de Sitio contiene toda la información de navegación de un sitio entero en una caché. Esta caché permite que la interfaz de usuario del portal SMP aparezca rápidamente sin tener que repetir las solicitudes a los dispositivos del sistema. Las actualizaciones recibidas a través de la cola de MSMQ mantienen la información actualizada.
Se genera una alarma en el sistema Metasys cuando cualquier tendencia o muestra de alarma permanece en el MSMQ durante más de 10 minutos. Esta alarma suele indicar un problema con Microsoft SQL Server® o que un destino de reenvío remoto está desconectado. Consulte en Figura 1 un ejemplo de la alarma de Metasys.
Figura 1. Alarma de MSMQ

En la versión 6.5.5 y posteriores, se genera una alarma en el sistema Metasys cuando las muestras de tendencia permanecen en la cola después de fallar dos inserciones masivas y luego vuelven al modo de una sola inserción. Se genera una alarma para cada muestra de tendencia que vuelve a un modo de una sola inserción. Los archivos XML se crean para cada objeto de tendencia que tiene una muestra que no puede procesarse. Los archivos XML se encuentran en la base de datos JCIHistorian.