Múltiples motores con un ADX - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

La siguiente figura es un ejemplo de la conectividad y los protocolos de un sistema Metasys que utiliza múltiples motores y un ADS. Tabla 1 describe los protocolos utilizados en Figura 1.

Figura 1. Sistema Metasys con múltiples motores y un ADS

Tabla 1. Sistema Metasys con múltiples motores y un ADS

Interacción entre llamadas

Protocolo

Dirección de comunicación

1

2,3,5

HTTP

Unidireccional

1

4

Configuración estándar del cliente

Configuración estándar del cliente

2

3,5

HTTP

Bidireccional

2,3,5

4

DHCP, DNS, SMTP, SNMP, trampa de SNMP, SNTP

Unidireccional

3,5

2

SNTPT

Unidireccional

3,5

3,5

HTTP, BACnet, DNS

HTTP, BACnet: Bidireccional

DNS: Unidireccional

1 En la comunicación unidireccional, solo el dispositivo de origen inicia las solicitudes (suponiendo que se permita la respuesta sincrónica en la solicitud).
2 Para asegurar un rendimiento adecuado, un navegador web nunca debe utilizar un motor para su servidor SNTP.