Diagramas de conectividad y protocolo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

De Figura 1 a Figura 1 son diagramas de ejemplo de los varios tipos de conectividad y protocolos para el sistema Metasys. No todos los protocolos se utilizan en todas las configuraciones del sistema Metasys.

Hay que tener en cuenta la configuración y la topología de red de la instalación específica del sistema Metasys al abrir los puertos del cortafuegos para la comunicación. Por ejemplo: considerando Figura 1 y Tabla 1, si el servidor Metasys no está actuando como un servidor horario, entonces el protocolo SNTP entre la llamada 3 y la llamada 2 no se utiliza. De manera similar, si las alarmas y eventos del sistema Metasys no están siendo monitorizados por las herramientas de TI, entonces el protocolo de trampa de SNMP entre la llamada 2 y la llamada 4, y la llamada 3 y la llamada 4 del elemento no se utiliza.

Nota: Las restricciones se aplican a los motores compatibles con un Director de Sitio ADS-Lite. Consulte la guía Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832) para descubrir qué motores son compatibles con los sistemas que utilizan ADS-Lite como Director de Sitio.