Canales ZigBee - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Una red ZigBee tiene 16 canales disponibles para su uso. El sistema de controladores de termostatos inalámbricos de la serie TEC y el sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR1800 usan solo los canales 15, 20 y 25. Se eligieron estos canales porque no se superponen con los canales utilizados en una red wifi. Figura 1 es un diagrama del boletín ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295) que ilustra que los canales ZigBee no interfieren con la red wifi.

Figura 1. Comparación de la separación de canales de los sistemas que usan tecnología de ZigBee frente a las redes wifi