Interfaz de programación de aplicaciones (API) de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Las mejoras adicionales de la versión 10.1 y posteriores del software del servidor Metasys incluyen una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de monitorización y comando de Metasys compatible con REST que permite la lectura, escritura y comando de uno o más objetos/propiedades de Metasys con el fin de proporcionar una forma segura de integración bidireccional con aplicaciones de terceros. Como requisito previo, es necesario definir un nuevo usuario de tipo Acceso a la API en el sistema Security Administrator del portal SMP que proporciona acceso al sistema Metasys.Para obtener más información, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).

Este es el último de un conjunto de interfaces API que incluyen la API compatible con REST que permite que los datos se extraigan de forma segura del sistema Metasys y se integren con herramientas de visualización de datos de terceros para satisfacer las grandes necesidades de análisis de datos e informes y la API de Metasys para la aplicación TeleHealth Engagement que facilita la comunicación bidireccional fiable entre la aplicación de participación de pacientes TeleHealth y el sistema Metasys con el fin de proporcionar a los pacientes un control directo sobre su espacio de atención sanitaria, aumentando su comodidad y satisfacción.