Software Java y JRE privados - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La Gestión de la instalación SMP y la herramienta SCT son aplicaciones Java, que requieren un plug-in JRE en el equipo cliente local. A menudo se descubrían vulnerabilidades de seguridad en la versión pública del JRE, lo que obligaba al desarrollador a publicar versiones actualizadas y a Johnson Controls a emitir parches para el software SMP y SCT. Para aliviar este problema, el sistema Metasys ya no depende de un plug-in JRE público en la versión 6.0 o posteriores. En su lugar, utiliza un JRE privado interno que se incluye con la aplicación Metasys y se instala localmente en el equipo únicamente para esa aplicación. El JRE privado no está expuesto a posibles riesgos de seguridad y es compatible con las políticas del departamento de TI.

Para apoyar el uso del JRE privado, se ha desarrollado una aplicación llamada Launcher que permite gestionar una lista de todos los motores de red, servidores Metasys, SCT, LCS85, IU de Metasys, IU de Metasys fuera de línea y Metasys Advanced Reporting, o cualquier enlace genérico al sitio web. Launcher es una sencilla herramienta de software que abre la interfaz de usuario de cualquier versión de Metasys, pero solo gestiona los archivos locales de Java en sistemas de la versión 6.0 o posteriores.

Si necesita configurar los ajustes del proxy, debe hacerlo en la herramienta Launcher, no en el panel de control de Java. Para obtener más información, consulte Launcher Help (LIT-12011742).

Los archivos JRE públicos siguen siendo necesarios para las versiones anteriores del sistema Metasys. Los JRE públicos se instalan en una ubicación pública (como C:\Program Files\Java\) y son conocidos por el sistema operativo para permitir que ciertas aplicaciones, como los navegadores de Internet, accedan a ese JRE.