IU de la gestión de la Instalación SMP - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La interfaz de usuario del portal de gestión del sitio consta de una aplicación Java, que se ejecuta con un JRE privado. Consulte Software Java y JRE privados para ver una definición de JRE privados. El modelo de seguridad de Java permite que solo las aplicaciones de confianza realicen determinadas actividades, como imprimir, conectarse a la red, recuperar información del sistema y acceder al sistema de archivos local del equipo. Las aplicaciones de confianza deben estar firmadas digitalmente y el usuario final debe concederles permisos.

La interfaz de usuario de la gestión de la instalación SMP de Metasys está firmada digitalmente con un certificado proporcionado por la Autoridad de Certificación (CA) VeriSign®. El certificado verifica que la aplicación del sistema Metasys no se ha manipulado y lo distribuye Johnson Controls. Aparece un mensaje en el que se indica que el certificado de seguridad fue emitido por una empresa de confianza y se indica si su certificado está caducado.