Correo electrónico cifrado - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

El software de Metasys presenta una capacidad de cifrado del correo electrónico que encripta los nombres de usuario y las contraseñas a medida que se introducen en la interfaz de usuario de SMP. Las máquinas integradas y de servidor pueden así enviar correos electrónicos a servidores de correo a través de un canal seguro (capa de conexiones seguras [SSL]). Toda la carga de correo electrónico se cifra, lo que permite que el software de Metasys se comunique con servidores de correo electrónico que requieran conexiones SSL.

Los usuarios pueden configurar el cifrado del correo electrónico sin necesidad de autenticación, incluyendo la autenticación SMTP y la autenticación POP antes de SMTP.