Correo electrónico (SMTP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Todos los dispositivos con capacidad de correo electrónico en el sistema Metasys utilizan únicamente el protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) para comunicarse con el servidor de correo. El sistema Metasys puede configurarse para utilizar SMTP para la notificación de eventos y alarmas del sistema. En la versión 10.1 o posteriores, los motores de red siguen ofreciendo el correo electrónico como método de notificación de las alarmas. Para conocer más detalles, consulte las guías NAE Commissioning Guide (LIT-1201519), NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295), SNC Commissioning Guide (LIT-12013352) o LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568).

Sin embargo, los servidores Metasys de la versión 10.1 o posteriores ya no ofrecen notificaciones por correo electrónico, a menos que MVE esté instalado en el servidor Metasys. La funcionalidad de correo electrónico la proporciona ahora la función de Notificaciones remotas en la interfaz de usuario de Metasys en línea. Para obtener más información, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953).

Notas:
  • Si la versión 12 de Symantec Enterprise Protection se instala en un equipo cliente con la opción POP3/SMTP Scanner seleccionada, las funciones de SMTP y las alertas por correo electrónico para el software del servidor Metasys se deshabilitan sin notificación. Para utilizar las funciones de SMTP y de alerta por correo electrónico en el servidor Metasys, no seleccione la opción POP3/SMTP Scanner durante la instalación de Symantec Enterprise Protection.
  • Si se instala McAfee® VirusScan® Enterprise, versión 8.8 con el parche 3 o el parche 5 en un equipo cliente con la opción Prevent mass mailing worms from sending mail seleccionada, las funciones de SMTP y las alertas por correo electrónico para el software del servidor Metasys se deshabilitan sin notificación. Para utilizar las funciones de alerta por correo electrónico y de SMTP en el servidor Metasys, no seleccione esta opción durante la instalación de McAfee VirusScan.