Consideraciones sobre la aplicación de DNS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La infraestructura de DNS debe configurarse para hacer lo siguiente:

  • El servidor Metasys y/o el motor de Metasys y los dispositivos compatibles con DHCP de Metasys (coordinadores TEC20-3C-2, receptores WRS-RTN «varios a uno») deben definirse en el mismo dominio DNS.

  • El servidor Metasys y/o el motor Metasys y los dispositivos compatibles con DHCP de Metasys (coordinadores TEC20-3C-2, receptores WRS-RTN «varios a uno») requieren que se definan servidores DNS para resolver los hosts en el dominio en el que se encuentran.

  • Si el servidor DNS y el servidor Metasys y/o motor Metasys están en redes diferentes (VLAN), el enrutamiento debe estar disponible entre las redes.