Configuración de seguridad avanzada - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Cuando el servidor Metasys está instalado, la configuración de seguridad avanzada de Windows Internet Explorer se activa de forma predeterminada. Debe agregar a la lista de sitios web de confianza cualquier sitio web al que desee navegar desde el navegador web Internet Explorer del servidor Metasys. Esto se aplica a todos los sitios web externos.

Recomendamos encarecidamente que no navegue a la interfaz de usuario del portal SMP de Metasys desde un equipo que ejecute un sistema operativo de clase servidor. De manera predeterminada, la configuración de seguridad mejorada de Windows Internet Explorer se habilita en los sistemas operativos de clase servidor y puede bloquear la página de descarga del Launcher desde la que instala la aplicación del Launcher para acceder al portal SMP. Abra la interfaz de usuario del portal SMP desde un equipo que no esté ejecutando un sistema operativo de clase servidor.