Configuración del ADX dividido - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

El software del ADX y su software de base de datos asociado a menudo se instalan en un solo equipo (un ADX unificado). Sin embargo, el ADX también se puede instalar en una configuración dividida, lo que implica instalar el software relacionado con el ADX en dos equipos. La configuración dividida proporciona mayor seguridad a los datos históricos. El uso del ADX en una configuración dividida permite ubicar las bases de datos del sistema Metasys detrás de un cortafuegos, lo que reduce el riesgo de exposición de los datos del sistema Metasys a usuarios no autorizados en Internet. La configuración dividida también permite ubicar las bases de datos del sistema Metasys en un equipo con SQL Server existente que utiliza recursos existentes (hardware, software y personal técnico), lo que reduce potencialmente el coste de instalación y monitorización del sistema Metasys sistema.

En una configuración de ADX dividido, el equipo que ejecuta el software SQL Server se conoce como el equipo del servidor de bases de datos y almacena los datos de sistema históricos de Metasys. El software del ADX en sí y todos los requisitos previos del ADX residen en un segundo equipo, conocido como equipo de servidor web/de aplicaciones. En una configuración dividida, la SCT debe residir en un tercer equipo. Los usuarios deben acceder con un navegador al equipo del servidor web/de aplicaciones para ver los datos del sistema. El equipo del servidor de bases de datos no puede ser utilizado como un repositorio de datos históricos por más de un equipo de servidor web/de aplicaciones.