Usuarios - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

El sistema Metasys tiene dos tipos de usuarios: los usuarios locales y los usuarios del servicio Active Directory. Un usuario local se define en el sistema Security Administrator y se autentica y autoriza en la base de datos de seguridad de Metasys. Un usuario del servicio Active Directory se crea y almacena en un dominio del servicio Active Directory y se añade como usuario del sistema Metasys con el Security Administrator System. Este usuario se autentica en un dominio del servicio Active Directory y se autoriza en el sistema Metasys.

Una vez iniciada la sesión, el usuario está limitado a las acciones permitidas por los privilegios asignados al usuario. Consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) para obtener detalles específicos sobre la seguridad de acceso al sistema Metasys.