Último inicio de sesión - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

La pantalla principal de la interfaz de usuario del servidor Metasys o de SCT indica la última hora y fecha en que el usuario se conectó con éxito. Para aumentar la seguridad, solo aparecen las tres primeras letras del nombre del usuario, seguidas de tres asteriscos (por ejemplo: Usu***). Si el usuario nunca ha accedido al sistema, aparece Nunca en el campo Último inicio de sesión. (Consulte Figura 1 y Figura 2.)

Importante:

Para preservar la configuración actual de todos los usuarios del sistema Metasys, incluyendo la última hora de acceso, cargue siempre el dispositivo en la herramienta SCT antes de hacer cambios y descargar una base de datos. La información de configuración del usuario se almacena en la base de datos Security. La base de datos de seguridad se restaura durante la descarga de un dispositivo. Cuando se descarga un archivo antiguo en el dispositivo, se pierden la contraseña de usuario más reciente, las propiedades y la hora de inicio de sesión.

Figura 1. Último inicio de sesión del usuario

Figura 2. El usuario nunca ha iniciado sesión