Seguridad en los motores de red basados en hardware - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

El sistema operativo de los motores de red basados en hardware, tales como NAE, SNE y SNC, se asegura utilizando una cuenta en el sistema operativo integrado del controlador. Esta cuenta es la cuenta MetasysSysAgent y es la única cuenta de Windows que se encuentra en estos dispositivos. La cuenta tiene privilegios administrativos, se puede cambiar la contraseña al iniciar sesión en el dispositivo directamente con la interfaz de usuario del portal SMP y restablecer la contraseña de usuario de MetasysSysAgent.

Muchas de las características del sistema operativo no requeridas por el software de Metasys se han eliminado de los motores de red, haciéndolos menos vulnerables al ataque del sistema operativo.