Mensajes de advertencia - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)
El mensaje de advertencia (Warning Banner) es una característica opcional de la IU de SMP. El banner es una declaración de advertencia específica que aparece cada vez que se inicia la interfaz de usuario de SMP. Para configurar este ajuste, navegue hasta el objeto Sitio del Director de Sitio y haga clic en la pestaña Site View. En la sección Warning Banner, seleccione uno de los siguientes (Figura 1):
  • Mensaje de advertencia del Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU.
  • Mensaje de advertencia de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA)
  • Mensaje de advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transportes de los Estados Unidos (DOT)
Figura 1. Lista de selección de mensajes de advertencia en el objeto Sitio

Una vez habilitado, el mensaje de advertencia que usted seleccionó aparece para todos los usuarios del servicio local y Active Directory cuando ingresan a la IU de SMP de un servidor Metasys o de un motor de red. Todos los usuarios locales y de Active Directory deben aceptar las condiciones de la declaración de advertencia antes de que se les conceda el acceso.

Notas:
  • Después de cambiar el mensaje de advertencia, el cambio puede tardar hasta cinco minutos en activarse en todos los motores de red que informan al Director del Sitio, porque el Director del Sitio necesita tiempo para iniciar el cambio en todos sus dispositivos secundarios.
  • Cada vez que un operador cambia la selección del mensaje de advertencia, se envía una entrada al registro de auditorías y aparece en el visor Audit Viewer (Figura 2).
  • El mensaje de advertencia no aparece antes de iniciar la sesión en el sistema avanzado de informes de Metasys, la IU de SCT, la IU de Metasys, la IU de Metasys fuera de línea o el servidor de control LonWorks® (LCS85).
  • El único método para eliminar el mensaje de advertencia del proceso de inicio de sesión es definir el atributo Warning Banner en el objeto Sitio en None. El atributo Warning Banner se almacena en el archivo del dispositivo. Si descarga el servidor Metasys desde un archivo que se ha cargado con la opción de banner activada, aparece el banner.
Figura 2. Entrada del mensaje de advertencia en el visor Audit Viewer

Cuando aparece la pantalla de inicio de sesión del sistema Metasys, tiene hasta 30 segundos para iniciar sesión. Si pasan 30 segundos sin actividad del usuario, la pantalla de inicio de sesión se cierra y vuelve a aparecer la pantalla del mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia también vuelve a aparecer después de que el usuario cierre sesión en el sistema Metasys o de que el sistema la cierre por inactividad del usuario.

El mensaje de advertencia permanece en la pantalla hasta que usted haga clic en OK, I AGREE, o cierre manualmente la ventana del mensaje. El mensaje no se cierra solo.

Figura 3 es una representación del mensaje de advertencia que aparece si ha seleccionado el mensaje de advertencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD).

Figura 3. Mensaje de advertencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos

Figura 4 es una representación del mensaje de advertencia de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA).

Figura 4. Mensaje de advertencia de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos

Figura 5 es una representación del mensaje de advertencia que aparece si ha seleccionado el mensaje de advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transportes de los Estados Unidos (DOT).

Figura 5. Mensaje de advertencia del DOT/FAA de los Estados Unidos