Cuentas de usuario del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Las acciones de un usuario del servicio Active Directory dentro del sistema Metasys se controlan de la misma manera que un usuario local de Metasys, a través de privilegios asignados. El almacén de datos para los privilegios de los usuarios es una base de datos SQL Server en plataformas de equipos/servidores (servidor Metasys y SCT). Para los usuarios del servicio Active Directory, la configuración de la política de las cuentas (incluyendo la antigüedad máxima de la contraseña, el bloqueo de la cuenta, la unicidad y la complejidad de la contraseña) se controla fuera del sistema Metasys mediante el servidor de dominio del servicio Active Directory. Estos ajustes aparecen sombreados cuando aparecen en la ventana del sistema Security Administrator System. El atributo de tiempo de espera de la sesión, Session Timeout, es una excepción.