Auditoría - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

El sistema Metasys ofrece una auditoría de las acciones del usuario dentro del sistema. En otras palabras, el software puede rastrear cada acción hasta el usuario conectado que la realizó y mostrar esa información en una lista del visor de auditorías, Audit Viewer. En el caso de los usuarios del servicio Active Directory, el nombre registrado es el nombre de usuario completo (por ejemplo, myuser@division.company.com).

Las auditorías se escriben en un almacén propietario de datos del sistema Metasys, que es una base de datos de SQL Server en plataformas de equipos/servidores (servidores Metasys, incluidos ADS/X, OAS, ODS, NxE85 y LCS85) y un archivo basado en XML en las demás plataformas de motor. Las auditorías pueden verse con el visor Audit Viewer en la interfaz de usuario del portal SMP.