Un motor de red en el sistema Metasys, versión 8.1 o posterior, tiene un atributo llamado Allow Http ubicado en la pestaña Network del motor en la interfaz de usuario del portal SMP. Este atributo controla si el Firewall de Windows del motor de red bloquea el tráfico de red entrante por el puerto HTTP (puerto 80). De manera predeterminada, el atributo Allow Http se configura en True para todos los motores de red actualizados a la versión 8.1 o posteriores. Si este atributo se cambia a False, se bloquea todo el tráfico de red entrante por el puerto 80 en el motor de red. Hacerlo no interfiere con las operaciones de la herramienta NAE Update Tool.
El atributo Allow Http se configura en cada motor de red de forma independiente. El valor de este atributo puede modificarse al programar o mediante otra acción de control. Es posible configurar un resumen personalizado para ver el valor del atributo Allow Http en todos los motores de red del sitio. También se puede usar la edición masiva en SCT para modificar el atributo Allow Http en múltiples dispositivos.
Para establecer el máximo nivel de seguridad, defina Allow Http como False para cada motor de red actualizado a la versión 8.1 o posteriores. Sin embargo, si el motor de la red es un Director de Sitio y si no se han actualizado los motores secundarios que le reportan a la versión 8.1 o posteriores, configure Allow Http en True. A efectos de referencia, en la tabla siguiente se indican las herramientas, utilidades y características de Metasys que dependen del puerto 80. Si el motor de red utiliza uno o varios de estos elementos que requieren el puerto 80, defina Allow Http en True.
|
Elemento |
Requiere el puerto 80 |
Notas |
|---|---|---|
|
Advanced Graphics Application (AGA) |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requiere http. |
|
Advanced Reporting and Energy Essentials |
Sí |
Usa http para comunicarse con los motores. |
|
CCT |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requiere http. Sin embargo, CCT solo requiere el puerto 80 para las operaciones de carga y descarga. |
|
Graphic Generation Tool (GGT) |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requiere http. |
|
Launcher 1.7 |
No |
Utiliza https para la comunicación con los motores actualizados a la versión 8.1 o posterior, pero debe configurarse para que http se comunique con los motores antes de la versión 8.1. |
|
Metasys Export Utility |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requiere http. |
|
Metasys for Validated Environments (MVE) |
No |
Utiliza https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
IU de Metasys |
No |
Utiliza https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
NAE Configuration and Information Tool (NCT) |
Sí |
Necesita el puerto 80 para enviar un archivo a un motor desde el portátil de puesta en marcha. |
|
NAE Update Tool |
Sí |
Allow Http se configura en Requires port 80 para realizar con éxito una descarga de código al motor utilizando el método de actualización de HTTP. Si se configura en False, la herramienta NAE Update Tool abre temporalmente el puerto 80 para sus operaciones y lo cierra el puerto tras haber completado la descarga. |
|
P2000 |
Sí |
Necesita que el puerto 80 (entrada) esté abierto en el Firewall de Windows del servidor Metasys. |
|
Ready Access Portal |
Sí |
Usa https entre el servidor de Ready Access Portal y el cliente, pero http entre el servidor de Ready Access Portal y los motores. Nota: Ready Access Portal ya no es compatible con la versión 9.0 o posteriores.
|
|
SMP |
No |
Utiliza https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
SCT |
No |
Utiliza https para la comunicación con controladores de campo y motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |