Implementación de seguridad SSL en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)
Nota: Asegúrese de habilitar y configurar la revocación de certificados adecuada, como los anexos OCSP (Online Certificate Status Protocol). Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66.

Para implementar la seguridad SSL en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys:

  1. Genere una solicitud de certificado e instale el certificado.

    Para ver más información sobre estos pasos, consulte la siguiente dirección:

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771438(WS.10).aspx

  2. Configure el software Metasys para que utilice los protocolos HTTPS (SSL) y HTTP en el equipo en el que tiene previsto instalar el sistema de informes.
    1. En el Panel de control, haga clic en Sistema y seguridad luego en Herramientas administrativas. En Herramientas administrativas, haga doble clic en el Administrador de Internet Information Services (IIS).
    2. En el árbol del panel de la izquierda, navegue y amplíe Sitios o Sitios Web.
    3. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho del ratón en Sitio web predeterminado y seleccione Modificar enlaces. Aparece el cuadro Enlaces de sitio.
    4. Haga clic en Edit. Verifique que el campo del Puerto SSL contenga 443 (Figura 1).
      Nota: El puerto 80 debe estar abierto en el ADX para la comunicación desde otros dispositivos del sistema. Verifique que la entrada del puerto TCP sea 80.
      Figura 1. Campo del puerto SSL: 443
    5. Haga clic en Aceptar.
    6. Cierre la ventana del Administrador de IIS.
    7. Instale el software ADX/ODS con Metasys Reporting.
    8. Usando el Explorador de Windows, vaya a: C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI\com\jci\framework
    9. Con un editor de texto, abra frameworkproperties.properties.
    10. Actualice la línea de configuración advancedReportingURL para usar https: en lugar de http: de forma que aparezca como sigue:

      advancedReportingURL=https://SERVERNAME/MetasysReports

    11. Guarde el archivo.
    12. Usando el Explorador de Windows, vaya a: C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports
    13. Con un editor de texto, abra services.config.
    14. Elimine las etiquetas de los comentarios desde el archivo. Los marcadores de comentarios aparecen como <!-- y --> (Figura 2).
      Nota: No elimine el texto entre las etiquetas de los comentarios. Elimine los tres conjuntos de etiquetas de comentarios que aparecen en el archivo.
      Figura 2. Etiquetas de comentarios
    15. Guarde el archivo.
    16. Cierre todas las ventanas del Explorador de Windows.
    17. En el menú Inicio, en el cuadro de texto Ejecutar, escriba regedit.
    18. Haga clic en Aceptar. Aparece la ventana Editor del Registro.
    19. En el árbol de la izquierda, vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Johnson Controls > Metasys > ADS.
    20. En el lado derecho de la pantalla, haga doble clic en SSRSWebURL. Aparece el cuadro Editar cadena.
    21. En el campo de información del valor, añada una s después de http. El valor debe ser: https://(Nombre del servidor ADx)/ReportServer (Figura 3).
      Figura 3. Cuadro Editar cadena
    22. Haga clic en Aceptar.
    23. Cierre el Editor del Registro.
  3. Reinicie el ordenador.
  4. Inicie sesión en la interfaz de usuario del Sistema Avanzado de Informes de Metasys.

    La IU debe abrirse correctamente y la URL de la ventana del navegador debe tener el prefijo https:.