Almacenamiento de datos históricos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Los motores de red almacenan una cantidad limitada de información de alarmas, tendencias y registros de auditoría. Después de que los motores recopilen los datos, puede enviarlos a un servidor Metasys y guardarlos en el disco duro si desea almacenarlos a largo plazo.

Los datos históricos de los motores y los servidores Metasys pueden copiarse en el portapapeles y pegarse en una hoja de cálculo, un procesador de texto o un programa de base de datos. Puede utilizar el software Metasys Export Utility para extraer los datos históricos del sistema Metasys a seis formatos de archivo diferentes (.xls, .txt, .csv, .mdb, .htm, .xml) con el fin de facilitar su visualización.