Acceso telefónico a redes de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La red punto a punto (PPP) se utiliza para toda la comunicación de acceso telefónico entre el equipo cliente de Metasys (navegador web) y el servidor y el motor de Metasys. Los nuevos modelos de motores de red y la última versión del software del servidor Metasys no son compatibles con la comunicación a través de módems. Si tiene un sistema más antiguo, consulte la nota Metasys System Extended Architecture Direct Connection and Dial-Up Connection Application Note (LIT-1201639) para obtener más información.