Protocolo simple de hora de redes (SNTP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Una versión simplificada de NTP. Estos protocolos permiten que un equipo le pregunte a otro equipo qué hora es a través de una red TCP/IP, y luego ajuste su propio reloj en consecuencia. Varios servidores horarios públicos del protocolo SNTP mantienen un seguimiento de la hora con un grado muy alto de precisión que puede utilizarse para garantizar que el Director de Sitio esté sincronizado en tiempo real. Puede encontrar listas de servidores horarios públicos SNTP realizando una búsqueda en Internet.