Esquema del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La definición formal de todos los datos de objeto y de atributo que pueden almacenarse en el directorio; por ejemplo: usuario es un tipo de objeto con datos de atributo de nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, etc. El esquema se compone de clases de objetos y atributos. El esquema base (o predeterminado) contiene un rico conjunto de clases de objetos y atributos para satisfacer las necesidades de la mayoría de las organizaciones, y está conformado según la norma ISO X.500 para servicios.