Requisitos adicionales - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Los siguientes son requisitos adicionales:

  • Obtenga los nombres de dominio completamente calificados para todos los dominios que vayan a contener usuarios del sistema Metasys. El nombre debe ser el nivel de dominio (y no el nivel de bosque u otro nivel).

Nota: Esta información es necesaria en el momento en que los usuarios del servicio Active Directory se añaden al sistema Metasys con la herramienta Security Administrator System. Para obtener información detallada, consulte Reglas de la cuenta de usuario.
  • Obtenga los correspondientes nombres de dominio anteriores a Windows 2000 (formato corto del nombre de dominio). Esta información es útil porque el usuario del sistema Metasys puede especificar este formato en la pantalla de inicio de sesión de la IU de SMP.

Para conocer otros requisitos, consulte Cuenta de servicio.