Trampa con alarma levantada - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Cuando un objeto con una extensión de alarma genera un evento en el sistema Metasys, el agente SNMP envía el mismo tipo de alarma que se disparó en el sistema (Metasys Server o motor de red). Los ejemplos incluyen la advertencia alta y la alarma baja. Cada OID de trampa también envía los valores de los atributos que fueron seleccionados para la trampa (Tabla 1).